Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HCS86-Q1
大家好、
关于 NOR 门 SN74AHC1G86QDBVQ1、为什么在特性中、在所有输入端写入施密特触发器操作会使电路耐受更慢的输入上升和下降时间、
但是、在7.3推荐的运行条件下、输入转换上升或下降速率请求也是如此?
此致
OLAF
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS86-Q1
大家好、
关于 NOR 门 SN74AHC1G86QDBVQ1、为什么在特性中、在所有输入端写入施密特触发器操作会使电路耐受更慢的输入上升和下降时间、
但是、在7.3推荐的运行条件下、输入转换上升或下降速率请求也是如此?
此致
OLAF
"施密特 触发操作"与实数施密特触发输入不同。
AHC 应用报告 说:
AHC 器 件中包含典型值为150mV 的输入迟滞、通过在低输入转换期间增加阈值电压附近的噪声裕量、可确保器件不会出现振荡。
AHC 设计人员指南 指出:
输入电路中的迟滞仅用于可靠地处理压摆率小于10ns/V 的信号 当信号摆幅 为5V 时、这对应于大约50ns 的上升和下降时间。 如果处理上升和下降时间显著延长的信号、 则应使用专门开发的施密特触发器、例如 SN74AHC (T) 14。 这些组件 在 VCC = 5V 时具有大约800mV 的较大迟滞、因此可以处理速度非常慢的边沿、而不会出现任何问题。