This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:使用 LSF0204检查原理图

Guru**** 2534990 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998999/lsf0204-schematic-check-with-lsf0204

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

大家好、

我们在 LSF0204上遇到了一个问题、我附加了下面的原理图:

e2e.ti.com/.../P20PCMS_5F00_G1_5F00_M1_5F00_VA_5F00_SCH-_5F00_-24_2D00_LEVEL.pdf

U8----多路复用器;

U10--电平位移;

来自 NXP LS1020 SOC SPI 接口 SCK 的 MUX 2A 引脚

   当 MUX S=1 (3.3V)时、MUX 2A=2B2至3.3V SPI 闪存器件;(2A=0V、2B1=3.3V)

   当 MUX S=0 (0V)时、MUX 2A=2B1至 电平位移 器件;(2A=0.7V 2B1=0.7V、电平位移 A2引脚=0.7V)

   当移除多路复用器器件并短接多路复用器2A 和2B1时、2A=2B1=电平位移 A2 =0.7V

我们需要访问 SPI 闪存(1.8V 系统)以进行 PCI 开关软件更新、方法是使用 LSF0204进行3.3V 至1.8V 电平转换、但现在、由于 VI Low = 0.7V、我们无法访问1.8V 闪存。  

您能帮助我们并让我们了解一下找到根本原因吗?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻器非常强、可产生超过30mA 的电流。 我想 SoC (和闪存)的输出驱动 器不够强大。

    原理图上的注释表明、上拉电阻的大小为15mA。 但 LSF 的两侧连接在一起。 为什么是15mA?  根据所需的速度、较小的电流可能就足够了。 (这也取决于这些线路上的总电容。)

    (EN 引脚具有过压容限;您无需分压器。)

    最好使用 SN74AXC4T774等缓冲转换器。 也可以使用单个转换器、然后多路复用1.8V 信号。 (并且只需断开 CS 和 MISO 信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们修改了电平 sheft 3.3V 侧上拉电阻器(从200R 到1K)和 NOPOP 1.8V 侧 上拉电阻器。

    L 电压约为0.3V,、但不会每次出现1.8V 侧信号、例如 MOSI、CLK。 无法访问1.8V SPI 闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试向低侧添加10K 上拉电阻。 使用示波器查看信号;如果上升沿太慢、则需要使上拉电阻更强。

    同样、最好使用缓冲转换器。