This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:工作频率为100MHz 的双向电平转换器1.5V 至3.3V

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AXCH8T245, SN74AXC8T245, SN74AXC1T45, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998939/sn74axch8t245-bidirectional-level-shifters-1-5v-to-3-3v-that-work-at-100mhz

器件型号:SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件:TXS0108ESN74AXC8T245SN74AXC1T45SN74AXC4T774

您好!

我正在寻找数字逻辑电平转换器、想知道 您是否有任何建议。

基本上、我们需要将100MHz 时钟上的1.5V 信号转换为3.3V 信号。  我们还希望电平转换器是双向的。   SN74AXCH8T245似乎非常适合、但我想确保没有更好的选项。  例如、我们觉得 TXS0108E 上的数据速率太慢。   
请告诉我您的想法。
最棒的
Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有一个信号还是八个信号?

    您是否需要总线保持输入? 如果不是、则可以改用 SN74AXC8T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    为了增加 Clemens 的响应、如果您只需要1个通道、那么 SN74AXC1T45将是理想选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、我总共有64个信号。  但是、每个都需要独立控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你迪伦、我将深入探讨这个问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果"独立控制"意味着每个信号都可以有自己的方向、则必须使用具有多个 DIR 输入的移位器、即 SN74AXC4T774。