This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:DRL 封装引脚1

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999232/sn74avc1t45-drl-package-pin-1

器件型号:SN74AVC1T45

员工、  

请确认 DRL (SOT563)封装顶部的丝印条(以红线突出显示)是该封装的北侧、引脚1位于西北角吗?

就像这样:

非常感谢..

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    您在这里是正确的。 这是引脚1。 该条是引脚1标记。
    更具体地说、对于大多数矩形封装、惯例是将芯片与引脚固定在上下、直至文本清晰可辨的位置、从左到右(与您阅读的方向相同)。 则左下角将为引脚1。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami、

    是否可以更新数据表以反映条形图?   目前、数据表看起来是这样的、有点令人困惑。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的反馈。 我同意你的意见。 它不是那么直接。 我将与相应的人员联系、了解可以做些什么

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami、

    感谢您对此做出的快速响应。

    Don