This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要推广合适的器件型号

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97, SN74AUP1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999026/need-to-promote-a-suitable-part-number

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G97SN74AUP1G97

尊敬的:

作为我的附件、这是我的请求、我需要一个合适的器件型号来满足我的请求。  请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有一个反相输入的或门由 SN74LVC1G97和 SN74AUP1G97实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cooper、

    Clemens 建议将在此处适用。 它们是可配置的多功能门芯片、因此您可以根据输入以所需的方式构建输出条件。

    两个器件具有相同的逻辑。 内部栅极电平逻辑如下所示:



    要重新创建此设置、您需要在将 IN2和 IN0切换至所需状态时保持 IN1为高电平。 它不是最漂亮的,但这里是你的桌子的样子。  



    谢谢、
    Rami