This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关单路反向器闸的查询

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04, SN74AUC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999056/inquiry-about-single-inverter-gate

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G04SN74AUC1G04

专家您好!

我正在寻找单反相器门、以支持150MHz 至200MHz 的频率范围。

请给我提供可用器件吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于 电源电压。 SN74LVC1G04在5V 时支持200Mbps、而 SN74AUC1G04在1.2V…时支持200Mbps 2.5 V

    完全不支持200MHz (= 400Mbps)。