This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:频率计算

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B, SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998779/cd74hc4046a-frequncy-calculation

器件型号:CD74HC4046A
主题中讨论的其他器件:CD4046BSN74LV4046A

您好!

 

我的客户有以下问题:

想在我们的电路设计中实施 HC4046、以监控电压并将其转换为频率。 因此、我只需要集成电路的 VCO。
查找用于计算我所需频率的公式。 我找到了 CD4046B 的器件。 但计算值与 HC4046数据表中的测量值和指示值不同。

另一个问题是、我无法理解 R2=220kOhm 和 C1=1nF (第11页)所示的400kHz 偏移频率、但在图28中、这是不可能的、因为150k 和1、5m 之间的值应是10kHz 和100kHz 之间的偏移频率。


那么、我的问题是如何计算专用设置的估算频率以及估算器件容差的误差?

客户已看到以下主题:

https://e2e.ti.com/support/logic/f/logic-forum/907678/sn74lv4046a-how-to-design

https://e2e.ti.com/support/logic/f/logic-forum/725311/sn74lv4046a-vco-characteristics/2676946?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=HC4046%2520frequency#2676946

https://e2e.ti.com/support/logic/f/logic-forum/778335/cd74hc4046a-cd74hc4046a-vco-frequency-characteristic

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    [引用 userid="439049" URL"~/support/logic/f/logic-forum/998779/cd74hc4046a-frequncy-calculation ]另一个问题我无法理解 R2=220kOhm 和 C1=1nF 时指示的400kHz 偏移频率(第11页)、但在图28中的图中、这是不可能的、因为150k 和1、5m 之间的偏移频率应介于10kHz 和100kHz 之间。

    在多个数据表中、这似乎是一个问题-我上拉了 SN74LV4046A 并看到了相同的偏移、但在我旁边的工作台上有一个偏移、其偏移为~30kHz、这正是图中所示的:

    我认为、在给定条件下、典型偏移应该是"30kHz"、但我的测试非常有限。

    我将注意到、我们应该在下一个数据表修订版中针对这两个器件测试并修复此问题。

    [引用 userid="439049" url="~/support/logic/f/logic-forum/998779/cd74hc4046a-frequncy-calculation "]我的问题是如何计算专用设置的估计频率以及估计器件容差的误差?

    我不知道直接计算这种情况的方法。

    由于这些器件的一切都是线性的、并且运行中存在非线性、因此我强烈建议使用数据表图完成您的初始器件选择、然后继续使用原型来验证器件在所选组件上的运行方式是否符合您的需求。 我还建议使用 SN74LV4046A、因为它更新得多且工作方式相同。

    至于组件容差导致的误差-- 4046 VCO 中没有一个能够在所有过程、温度和电压波动范围内保持特定频率,所以这是没有说服力的。 有 VCO 可保证用于这种类型的东西、但您不会以相同的成本找到它们

    它们专门用于数字 PLL 内部、其中 VCO 的频率由反馈环路控制、从而更新/修复任何变化问题。

    如果要尝试确定外部组件(R1、R2、C1)导致的错误、您应该知道以下几点:

    (1) VCO 本质上是流入电容器的恒定电流源-电容器大小直接影响充电速率、而反比影响工作频率。 电容的 IE 降低=更快的振荡。 这是对数线性关系、您可以在图11到15中看到这种关系。 对数线性斜率约为-1。

    (2)时序电阻 器用于控制 馈入恒流电容器充电电路的电流镜-电阻器值的变化将 与振荡器中的电流变化成反比。 IE 更小的电阻器=更大的电流=更快的充电=更高的频率。 这可以在与线中的偏移相同的图中看到、并且也具有大约-1的对数线性斜率。

    (3)两个镜片电流在内部相加、得出电容器上的最终充电电流-即电阻器误差在这里相加。