This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108PWR 的标记代码

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998703/txb0108-marking-code-for-txb0108pwr

器件型号:TXB0108

尊敬的 TI 支持团队:

我想知道在 TXB0108封装顶部标记代码的含义 

我有2个芯片、但上面有不同的标记。 我是否可以知道 它们对线2和线3意味着什么? 您对这种格式的要求是什么?

我之前看过有关标记的帖子、并在下方找到了一个链接、但它似乎不再起作用...

http://www.ti.com/lit/an/szza020c/szza020c.pdf

芯片 A

第1行  YE08

线性2  06KG4

第3行  CVK0

芯片 B

第1行  YE08

线2  12KG4

第3行   D3F2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、

    顶部标记用于帮助 TI 内部记录器件在哪些设施中创建、以防我们需要反向跟踪任何内容。 以下是信息的布局方式。 不过、这些芯片仍将是同一个芯片、我不会担心性能上的任何差异。
                          
         --------------- +        \T/ = TI 标识                                       
         !!    YE08          !      YM  = 年/月                                    
         !!    \T/YMSG4 !          S  = 组件 现场                                     
         !!   LLLL       !!      LLLL  = 批次 追踪 代码                       
         --------------- +                                                                                            

    以下是有关 G4后缀的更多信息: [常见问题解答]为什么逻辑设备的器件型号具有 E4/G4后缀?

    谢谢!
    Rami