This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175-EP:军用级澄清

Guru**** 2583295 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998645/sn74lvc1g175-ep-military-grade-clarification

器件型号:SN74LVC1G175-EP
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G175

大家好、

你好。

该器件的数据表提到有一个可用的军用级选项。 但不清楚哪个零件号是军用级。

它可以是 V62/06633-01XE 部件吗?

感谢您的确认。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    数据表实际上说明了"军用温度范围内可用"、这意味着它可以在-55°C 至125°C 的温度范围内运行。 这并不意味着它 符合 MIL-PRF-38535标准、如果这是您想要的。
    如果您正在寻找具有军用额定值的 D-FLIP、我们似乎没有 SN74LVC1G175等任何单通道选项、但 有大量的2通道选项

    谢谢、
    Rami