This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:我可以用于3.3V 至12V 电压转换吗?

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4504B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998473/cd4504b-can-i-use-for-3-3v-to-12v-voltage-shift

器件型号:CD4504B

我需要在一个应用中将电压从3.3V 转换到12V。 我可以将 CD4504B 用于应用吗? CD4504的连接方式如下:VSS-3V3、VDD-12V、SEL- 3V3。 这些连接是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    是的、此器件可以执行3.3V 至12V 的转换。 SEL 引脚可以接地、我希望传入的信号不需要 TTL 兼容输入。 但是、您配置它的方式也会起作用。 输入阈值较低、这将在高侧提供更多的噪声裕度、而在低侧提供更小的噪声裕度。 将 SEL 置于 GND 将在低侧和高侧提供更均匀的噪声裕度。