This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:输入高于 VCC

Guru**** 2505555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998374/sn74lv1t126-input-higher-than-vcc

器件型号:SN74LV1T126

大家好、

客户想要再次检查2个以下用例是否正常?

1) 1) VCC = 1.8V、输入= 3.3V

2) 2) VCC = 3.3V、输入= 1.8V

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是的、上述两种用例均处于器件的正常工作条件下。 对于用例1 (VCC = 1.8V、输入= 3.3V)、客户可以期望3.3V 输入向下转换为1.8V。 对于用例2 (VCC = 3.3V、输入= 1.8V)、客户可以期望1.8V 输入向上转换为3.3V。  数据表的特性部分突出显示了这些用例、如下所示。

    有关 Vcc < Vin 的用例1的更多信息、请参阅常见问题解答 我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    还可以通过查看数据表中电气特性表中的3.3V 电源的 VIH 来确认用例2:

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。