This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:使用 IBIS 模型时、50MHz 时不会达到2V

Guru**** 2416320 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998223/txs02612-not-reaching-2v-at-50mhz-using-ibis-model

器件型号:TXS02612

大家好、团队、

我们在设计中使用 TXS02612将1.8V 转换为3.3V、并使用2012年6月18日的 txs02612.IBS IBIS 模型。 有疑问、下面提供了一些设计细节:

时钟和数据的额定频率高达60MHz。

使用“CLKB_3p3    3.3V 数字输出”驱动器的输出时钟 CLKB1在50MHz 下工作良好

 

‘是当我在总线上使用‘A_cmd_1p8’模型或在 B 总线上使用 b_cmd_3p3’模型模拟数据时。 在慢速/典型角中、驱动器很慢、在50MHz 时不会达到2V。

我必须将速度减至~20MHz 才能使其通过。

请告诉我是否有更新的 IBIS 模型,或者 IBIS 是否不代表真实部件。 (或者、如果需要的话)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    遗憾的是、IBIS 无法真正为 TXS 器件建模。 这些器件具有无源架构以及边沿速率加速器、因此难以对 IBIS 模型进行仿真。 由于该器件执行无源转换、最大数据速率实际上将由驱动"输入"的推挽驱动器(加上任何将限制此值的电容负载)决定。