This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:VCCA 和 VCCB 关系

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998373/sn74aup1t34-vcca-and-vccb-relationship

器件型号:SN74AUP1T34

大家好、

 VCCA 和 VCCB 之间是否相互独立?

客户希望设计 VCCA = 3.3V、VCCB = 1.8V 或   VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V、这两种情况都是如此。

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    电源相互独立。 请参阅数据表中的8.3.1:  


    谢谢!
    Rami