This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:最大输入电压电平

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998182/txb0108-maximum-input-voltage-level

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:SN74LXCH8T245

您好!

我将以下电压连接到器件:VCCA = 3.3V、VCCB = 5V

是否可以将 TTL 信号(5V)施加到器件 A 侧(VCCA = 3.3V)?

数据表显示 VIH maximum = VCCI (3.3V)、而绝对最大额定值则为6.5V  

它是否会影响操作/故障/损坏?

非常感谢!

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您的电压输入是否定期从3.3变为5V? 我不明白为什么您在从5V 输入到5V 输出时需要一个转换器。

    我不建议在3.3Vcc 的 A 侧施加5V 信号。 TXB 中的输入不具有过压容限。 在最大绝对值和建议工作条件之间工作时、可能不会立即损坏器件、但随着时间的推移、性能会下降、您可能会看到线路损坏。 我们也无法保证数据表中提到的性能与给定条件相匹配。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、  

    感谢您的回复。

    它不变、部分输入为3.3V、另一部分为5V。

    我的结论是、以某种方式将5V 输入也降至3.3V、  

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    这绝对是一个可行的解决方案、但如果不同的信号线路需要任何精确的东西、我会稍微关注计时特性、因为您需要在5V 线路上添加一些电压、以便将其降至3.3V、但保持3.3V 电压不变。
    但是、您的应用是什么?  
    您始终可以使用具有过容限输入的器 件、该器件仍可从3.3V 转换到5V、例如 SN74LXCH8T245。 这将是定向控制、而不是自动双向控制。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    PCB 上已有器件、是否有任何其他可耐受5V 电压的引脚对引脚器件?

    此器件的5V 电平输入信号还来自其他电路板上的电平转换缓冲器(2.5V 至5V)、我可以绕过该缓冲器并获得2.5V 信号而不是5V (几 nsec 的时序差异不是问题)。

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    我明白了。 遗憾的是、不存在同样可耐受5V 电压的 P2P 器件。  
    绕过缓冲器可能是您的最佳选择。 只需注意、3.3V 电源侧将有2.5V CMOS 输入。 虽然这确实超过了 VIH 阈值、但您可能还会看到电源电流增加。  

    谢谢、
    Rami