This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVC574A:SIGNAL_Vin 是否可能超过 Vcc (电源电压)

Guru**** 1648830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH574, SN54LVC574A, SN54AHC574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998305/sn54lvc574a-signal_vin-whether-could-over-vcc-supply-voltage

器件型号:SN54LVC574A
主题中讨论的其它部件:SN54LVTH574SN54AHC574

大家好、

部件内部是否有正钳位二极管? 我认为是的、因为数据表标记 Vin 可以是0-5.5、而不是0-Vcc。

请帮您确认。

我的应用将是 Vcc=3.3V

VIN = 3~5.5 ->输出= 3.3V

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队好、还有一个问题、我们是否有更新的器件可以满足我的要求?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输入确实具有过压容限。

    假设您需要军用级器件、则可以使用 SN54LVC574A、SN54LVTH574或 SN54AHC574。