This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245:在 VCCB 上关断+3.3V 时(VCC=0V)、如果存在任何泄漏

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998208/sn74axc2t245-if-there-is-any-leakage-when-shutdown-3-3v-on-vccb-vccb-0v

器件型号:SN74AXC2T245

各位专家、您好!

我的客户在 其应用中使用 SN74AXC2T245、他们担心 在 VCCB (VCC=0V)上关断+3.3V 时会发生泄漏。 我是否可以知道在任何情况下是否可以看到泄漏? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    数据表中说明了这种情况。  它们的电流不应超过8uA、最坏的情况。




    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复!

    此致、

    Ann Lien