This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC74:关于 Tina9-TI 的仿真结果

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/998110/sn74hc74-about-the-simulation-result-of-tina9-ti

器件型号:SN74HC74
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

Tiny9-TI 的仿真结果

对所连接的信号发生器电路执行时序仿真。
如果我更改端子 VF4上的时间轴设置、将出现不同的波形。
5ms 和6ms 的设置不同。
我不知道原因、所以请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享您的 TINA-TI 原理图文件以便我进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Signal_5F00_generator_5F00_74HC74.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来与仿真器中的自动步进时间相关。 当我将最大步长设置为100ns 时、两个仿真都显示相同的结果。

    您可以在"Analysis"->"Set Analysis Parameters"菜单中找到此设置。

    此外、我应该提到、PSpice 对仿真锁存电路并不是很好-这通常会导致收敛问题。 创建这种理想化的 DFF 模型可能需要进行一些权衡。