This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:该缓冲器的拾取电流能力是多少

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161492/sn74lvc2g14-what-is-the-pick-current-capability-of-this-buffer

器件型号:SN74LVC2G14

您好、请为我提供有关该器件的一些指导。  

Vcc=5V 时、峰值电流是多少?

2.能否将其用作驱动 GaN FET 的栅极驱动器?

此致、

胜南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜南、

    我不建议使用此器件来驱动 MOSFET 栅极。 我建议查看我们的栅极驱动器系列: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/overview.html 

    -

    对于 SN74LVC2G14、每通道的最大直流输出电流为50mA。 在驱动适当的容性负载时、可以短暂超过该电流。

    最大容性负载为50pF。 您可以稍微超过此值、但我不建议驱动大于75pF 的负载(最大容性负载的150%)。 可靠性之外的其他功能也会降低。

    超过75pF 时、可添加一个串联电阻器将电流限制为50mA。 例如、在电容负载为250pF 的5V 系统中(类似于 GaN FET 输入)、我将添加一个100 Ω 串联电阻器、以将峰值电流保持在50mA 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的解释。 非常感谢!