This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:悬空引脚

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161192/sn74lv244a-floating-pins

器件型号:SN74LV244A

大家好、

在数据表中、它指出:

'该器件的所有未使用输入必须保持在 VCC 或 GND 上、以确保器件正常运行。 请参阅 TI 应用报告《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》、SCBA004。

我的客户不使用2OE 和2A1~2A4。

那么、对于这些未使用的引脚、您能否确认以下治疗是否正确?

--------------------------------------------------

对于输入2OE 和2A1~2A4、上拉为10kΩ Ω

对于输出2Y1~2Y4、使其保持泡沫状态

--------------------------------------------------

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 (不需要电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。

    为了确认、"无需电阻器"是否意味着它们可以将输入直接连接到  VCC 或 GND?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。