This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:NS 封装标准

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160831/sn74lvc14a-ns-package-standard

器件型号:SN74LVC14A

大家好、整个团队。

数据表中没有提到用于 SN74LVC14A NS 封装的 JEDEC、它是否符合 JEITA 标准?
此外、该封装是否属于 EIAJ ED-7303的范围?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的 D 封装为 JEDEC MS-012 (宽3.9mm)。
    TI 的 NS 封装为 JEITA/EIAJ II 型(宽5.3mm)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。