This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:断电且温度低于-40°C 时的输入信号限制

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160998/sn74axc8t245-input-signal-limits-when-powered-down-and-below--40c

器件型号:SN74AXC8T245
  1. 如果器件完全断电(Vcca 和 Vccb 均为0V)、是否可以驱动 IO (即在连接到 IO 引脚的信号上存在电压)? 根据绝对最大额定值,我会说是的,但描述中谈到了部分(与完全)供电应用,所以这有点不清楚。
  2. 如果答案#1是肯定的、这在器件的存储温度(特别是冷端)下是否正确? 例如、如果其中一个器件在-55°C 下断电、我是否可以在其引脚上安装驱动器?
  3. Vcca 或 Vccb 的电压是否超出限制似乎没有正确的限制? 例如、我可以使 Vcca=1.8V、Vccb=3.3V 或 Vcca=3.3V 和 Vccb=1.8V 正确吗? 我提出这一要求是因为我将这些(部分)用于3.3V<->1.8V 电平转换、并且在某些情况下、需要使用3.3V 信号驱动控制信号、而在其他情况下、需要使用1.8V 信号驱动控制信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    [引用 userid="10155" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160998/sn74axc8t245-input-signal-limits-when-powered-down-and-below--40c ]如果器件完全断电(Vcca 和 Vccb 均为0V)、则可以驱动 IO (即在连接到 IO 引脚的信号上存在电压)吗? 根据绝对最大额定值,我会说是,但描述中谈到了部分(与完全)供电应用,所以这有点不清楚。[/引述]

    这是可以的。 要了解一种好方法、请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    [引用 userid="10155" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160998/sn74axc8t245-input-signal-limits-when-powered-down-and-below--40c ]如果#1的答案是肯定的、那么在器件的存储温度(尤其是冷端)下、这是否正确? 例如、如果某个器件在-55°C 下断电、能否在其中一个器件的引脚上安装驱动器?[/quot]

    它适用于额定-40至125摄氏度、类似于第6.3节中建议的工作条件。

    [引用 userid="1055" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160998/sn74axc8t245-input-signal-limits-when-powered-down-and-below--40c ]Vcca 或 Vccb 的电压是否超出限制? 例如、我可以使 Vcca=1.8V、Vccb=3.3V 或 Vcca=3.3V 和 Vccb=1.8V 正确吗? 我提出这一要求是因为我将这些(部分)用于3.3V<->1.8V 电平转换、并且在某些情况下、需要使用3.3V 信号驱动控制信号、而在其他情况下、需要使用1.8V 信号驱动控制信号。[/引用]

    是的、因为 VCCA 和 VCCB 都指定了0.65V 至3.3V 的电压范围、这要归功于。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    当温度为-55°C 时、我们是否对问题@有任何指导? 这是否会对器件造成损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    遗憾的是、我们 无法保证在建议的工作条件之外、因为这可能会导致损坏;与下面类似、谢谢。  

    此致、

    Michael。