This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:TXU0304RUTR

Guru**** 2510125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161640/txu0304-txu0304rutr

器件型号:TXU0304

您好!

 TXU0304RUTR 的所有控制和数据 I/O 的建议输入电压为0V 至5.5V。 在我的信号验证中、对于 OE 信号、我将观察到-25mV 的 V_IL。 这是可以接受的吗? 此外、此 OE 的绝对最大输入电压规格为-0.5V 至6.5。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是怎么发生的? 这是振铃还是直流失调电压?

    这在绝对最大额定值范围内、因此器件不会损坏。

    超出建议的工作条件意味着不再保证电气特性。 然而、0.025V 不太可能产生任何明显的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    这是直流失调电压。 没有振铃、信号是干净的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着信号线路的阻抗比接地低?

    总之、它是无害的。