请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161640/txu0304-txu0304rutr
器件型号:TXU0304您好!
TXU0304RUTR 的所有控制和数据 I/O 的建议输入电压为0V 至5.5V。 在我的信号验证中、对于 OE 信号、我将观察到-25mV 的 V_IL。 这是可以接受的吗? 此外、此 OE 的绝对最大输入电压规格为-0.5V 至6.5。
谢谢!