This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:逻辑门的转换区域

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161696/sn74lvc1g04-transition-area-of-the-logic-gate

器件型号:SN74LVC1G04

你好

我想知道栅极的输入何时从1变为0或从0变为1。 栅极的输出也会发生变化。

在转换区域中、栅极是否可以进入特殊状态? 我是说、由于输出是推挽式的、是否存在同时打开1和0的状态?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输入的迟滞约为100mV、因此无法进入中间状态。 慢速或浮动输入可能发生的最坏情况是输出端的振荡。