This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:从 RD74LVC245BTELL-E (Renesas)替代

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161639/sn74lvc245a-replace-from-the-rd74lvc245btell-e-renesas

器件型号:SN74LVC245A

您好支持成员

客户正在考虑从 RD74LVC245BTELL-E (Renesas)更换为 SN74LVC245APWR。
如果您对此替换产品有任何备注、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC245APWR 不支持5V 电源。 否则、它是直接替换。