This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4027B:CD4027BE 是否可用作 CD4027BCN 的直接替代产品?

Guru**** 2978360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC109, SN74LVC112A, CD4027B, SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1159095/cd4027b-can-cd4027be-be-used-as-a-direct-replacement-for-cd4027bcn

器件型号:CD4027B
主题中讨论的其他器件:SN74HC109、 SN74LVC112A、 、SN74HCS74

大家好、

我想知道 CD4027BE 是否可用作 CD4027BCN 的直接替代产品。

我已经根据以下内容构建了一个简单的切换开关电路:

这是实际电路:

该电路工作正常、允许我使用 CD4027BCN 在不发生任何问题的情况下切换输出、但使用 CD4027BE 的同一电路不工作、仅在瞬时开启、而不是保持高电平。 我想知道这是不是一个坏的 IC 贴片、还是它们不是以同样的方式工作。

我使用的是两个通道。

感谢您的任何反馈或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件是兼容的。

    请展示您实际使用的电路原理图、并说明发生了什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用问题的实际原理图和说明更新了该帖子。 基本上、输出瞬时变为高电平、而不是保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采用12V 电源时、CD4000器件的驱动强度约为2mA。 使用3V 电源时、它们根本不能保证驱动强度。

    使用针对较低电压进行优化的逻辑系列器件、例如 SN74LVC112A 或 SN74HC109。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milad、

    我想您看到的问题与您的 RC 去抖电路的缓慢输入转换直接施加到 CD4027B 的 CMOS 输入有关。 内部振荡可能会导致单次按钮按压时触发多个触发器。 慢速输入引起的问题可能因器件而异、但我们在此常见问题解答中说明了可能发生的情况: 慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    JK 触发器不再那么常见。 对于此电路、我建议使用 SN74HCS74之类的 D 型触发器、但它不会直接由12V 电源供电。

    您的系统中是否有用于逻辑的低电压轨? 考虑到逻辑门只需极少的功耗、可使用 LDO 线性稳压器获取5V 电源轨以供使用、然后可使用 SN74HCS74轻松实现该电路:

    视频图片: https://training.ti.com/jp/convert-momentary-switch-toggle-switch?context=1134826-1139263-1140418-1136772 

    两个施密特触发缓冲器用于"清理"慢速信号、使 DFF 的输入具有快速且干净的边沿。 SN74HCS74在每个输入中都集成了施密特触发器、因此该器件(或 HCS 系列逻辑器件中的任何其他器件)都不需要此类触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的大量信息。 该器件应使用纽扣电池运行、不需要在12V 以上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后使用 SN74HCS74。