This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:SPI 驱动器选择

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXU0102, SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161498/txb0102-spi-driver-selection

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXU0102SN74LXC2T45

你(们)好。 我正在寻找一个电平转换器/缓冲器、用于运行电压为1.8V 至8个3.3V 从器件的 SPI 主器件。  并且采用额定温度为125C 的封装。  由主器件进行单独的 OE 控制。 不会使用 MISO。   

我不太清楚 TXB0102、 TXU0102、 SN74LXC2T45等之间使用的产品线  它们看起来与我非常相似。 TXB0102具有缓冲架构、但我认为所有这些都用作缓冲器。  这到底意味着什么。   SN74LXC2T45似乎最适合、但我想更好地了解差异。  感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    缓冲器本质上会为下游器件重新驱动信号、这在更远的距离内尤其有用。 您可以通过查看数据表中的 IOH/IOL 规格来查看器件的驱动强度。  

    您认为这3个器件是缓冲的(TXB0102、TXU0102和 LXC2T45)。 然而、TXB0102 (驱动强度~20uA)属于自动双向转换器类别、这意味着它们自身的驱动强度非常低。 另一方面、TXU0102 (驱动强度~12mA)和 LXC2T45 (驱动强度~32mA)可提供更好的解决方案。  

    [引用 userid="398577" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161498/txb0102-spi-driver-selection "]主控器单独控制 OE。

    如果需要 OE 引脚、则选择 TXU0102是无故障的、因为器件具有 OE 引脚、而 LXC2T45不具有 OE 引脚。

    谢谢、

    插孔