This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G125:电平转换器和缓冲器咨询

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G125, SN74LVC1G17, SN74LVC2G17, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161981/sn74aup1g125-consultation-on-level-translator-and-buffer

器件型号:SN74AUP1G125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17SN74LVC2G17SN74AVC4T774

您好,团队

我的客户有一个根据以下方框图设计的 TDM 数据流、需要解决以下问题:

缓冲器用于增强高达24MHz 的 I2S (TDM)信号

问题:

以下哪三种器件更适合客户的应用?

SN74AUP1G125

SN74LVC1G17

SN74LVC2G17

电压

0.8~3.6V

1.65~5.5V

1.65~5.5V

特征

低功耗

高驱动能力

高驱动能力

类型

三态输出

施密特

施密特

驱动电流

4mA

24mA

24mA

24mA

带宽

100MHz

100MHz

/

CPD

4pF @ 10MHz

22pF @ 10MHz

19pF @ 10MHz

CI

1.5pF

4.5pF

4pF

CO

3 PF

/

/

 1. CPD 是否影响 CLK 信号? 还是计算功耗时的等效电容?

 SN74LVC2G17不指示带宽。 它是否与 SN74LVC1G17一致? 它的输出电容是多少?

 SN74AUP1G125是 I2S 时钟驱动器(TDM)的最佳选择吗?

SN74AUP1G125 规范表的第 P5页中填充的驱动电流为4mA、但第 P17页中介绍了针对高速信号的20mA 驱动能力。 两个驱动电流之间的差异是什么。

5. 如果 I2S 线路上有电平转换器,是否需要添加缓冲器? SN74AVC4T774的 IO 具有8~12mA 的驱动能力。

6. 考虑到 TDM 信号线路上的影响电容,如何计算该电容? CIN+CIO A (电平转换器驱动隔离、增强)? 还是 Con + CIO A+CI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1."PD"表示"功率耗散"。

    2、它是相同的。

    AUP 弱于 AVC。

    4.第9.1节是从 LVC 器件复制的、是错误的。

    5.您可能不需要缓冲器。 如果这样做、只有比 AVC (即 LVC)强的缓冲器才有意义。

    6.传播延迟或数据速率是为特定负载电容指定的,该电容通常为15pF 或30pF。 在任何情况下、输出电容都无关紧要;CIO 或 Co 仅适用于高阻抗状态下的输出。