This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:CAN TXB0104-Q1输出与 SN3257连接以获得16MHz SPI 时钟信号

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0304, SN3257-Q1, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1159781/txb0104-q1-can-txb0104-q1-output-connect-with-sn3257-for-16mhz-spi-clock-signal

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXB0104TXU0304SN3257-Q1TMUX1574

你(们)好

在我们的应用中,TXB0104为16MHz SPI 信号的1.8V<=>3.3V 电平位移。 在3.3V 侧、它与 SN3257连接以进行2:1选择。 TXB0104的 SPI 时钟输出(3.3V)与 SN3257连接。 第一个 SPI 时钟周期的高电平仅为2.5V、而不是3.3V。 3.3V SPI 时钟信号上没有容性负载。 TXB0104能否与 SN3257结合使用以实现@16MHz 的良好运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现双向性、TXB 具有 非常弱的输出驱动器。 请改用 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ying、


      VCCA 和 VCCB 为1.8V 和3.3V 时、TXB0104能够以16MHz (高达30MHz)的频率进行转换。 不过、正如 Clemens 所说的、如果您实际上不需要自动双向转换、那么最好使用固定方向/方向控制器件、例如 TXU0304。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道如果 TXB0104的负载阻抗足够高(例如上拉/下拉电阻器>56k Ω、负载电容<70pF)、它能够以16MHz 的频率进行转换。 但我想确认输出是否与 SN3257连接、它能否正常工作? 因为我不知道 SN3257的等效电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有名为"SN3257"的器件。

    SN3257-Q1的额定导通电阻为 Ω Ω、电容为8pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ying、

    我已将您的问题重定向至相应的团队、以进一步帮助您解决该设备、因为它超出了我 的知识范围。   

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ying、

    SN3257-Q1是符合汽车标准的 TMUX1574版本、具有数据表中所述的导通电阻和导通电容。 RON 为2 Ω、导通电容为8pF。
    有关如何对模拟多路复用器建模或等效电路的模型的更多信息,请查看我们在常见问题解答页面的模拟建模部分中创建的一些常见问题解答:  
    (1)[常见问题解答]仿真建模-常见问题解答-开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

    您会看到这突出显示了 PSpice 和 IBIS 模型、但您可以使用此处的信息构建模型、也可以只使用它来简单了解电路的外观。

    话虽如此、SN3257-Q1支持高达2GHz 的频率、因此这不应成为信号路径上可支持的频率@16MHz 的限制因素。 我将确定您的负载范围、包括多路复用器、您可以从此处运行分析。  

    谢谢、
    Rami