This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:灵活的电压转换

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LSF0204D, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161938/lsf0102-q1-flexible-voltage-translation

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLSF0204DLSF0102

我在应用中使用了 LSF0102和 LSF0204D、在此应用中、我将在 USB2ANy (3.3V)和我的 DUT (可具有1.8V、2.5V 或3.3V 电压)之间进行转换。  我将 B 侧从 USB2ANY 连接到3.3V、将 A 侧连接到 DUT VDD。 我的问题是、当 VA 和 VB 都为3.3V 时、电平转换器是否工作正常、因为这是我的用例?

我在 LSF0102上连接了 I2C 线路、在 LSF0204D 上连接了 GPIO (推挽)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 引脚上的上拉电压与基准电压无关;唯一的限制是 Vref_A 必须是最低电压。

    将 Vref_B 电阻器连接到5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。 我没有5V 电压轨、但我想我可以确保 Vref_A 小于 Vref_B、并将信号线连接到适当的上拉值