This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108EPWR 电平转换器的 SD 卡接口问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877297/txs0108e-sd-card-interface-issue-with-txs0108epwr-level-translator

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXS0206A

您好!

TXS0108EPWR 电平转换器存在 SD 卡接口问题、无法从 FPGA 初始化 SD 卡。 然后探测 SD 卡接口信号、发现 SD 卡的响应错误、接口上没有进一步的事务。最后确定 TXS0108EPWR 电平转换器的问题是3.3V 电平(SD 卡侧)的一些干扰、 但接口连接仍在不断发展、如下所示。

电平转换器(3.3V 和1.8V 电平信号)的捕获波形;通道2 - 1.8V 和通道1 - 3.3V 电平信号

在 SD_cmd 命令之后似乎会出现毛刺脉冲、因此如果 CRC 不匹配、则 SDCard 控制器(FPGA)将视为响应且不进行事务

我们不希望电平转换器的一侧出现毛刺脉冲、请建议我们解决此问题。

此致

Shiva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    TXS 具有触发的内部单次触发功能、有助于实现更快的转换速率。 如果错误触发、您可能会看到发生什么情况。 如果输入噪声过大、输出未正确匹配或使用了长迹线、则可能会发生误触发。 您能否为我提供原理图? 线路上是否有任何外部上拉电阻器? 您能否提供输入转换的示波器截图?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    即使 PCB 布线长度也非常短、仅为~20.19mm (795.17941mil)、请参阅以下快照以了解详细信息。

    其中、U12 - TXS0108E (LEEL 转换器)和 Con!) -SD 卡连接器。

    未观察到信号上的噪声、对于1.8V 和3.3V LEEL 信号、请在下方重新参考波形。

    此致、

    Shiva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    即使 PCB 布线长度也非常短、仅为~20.19mm (795.17941mil)、请参阅以下快照以了解详细信息。

    其中、U12 - TXS0108E (LEEL 转换器)和 Con!) -SD 卡连接器。

    未观察到信号上的噪声、对于1.8V 和3.3V LEEL 信号、请在下方重新参考波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    我无法看到你的快照。 您能再上传一次吗?

    这意味着干扰是什么? 您能向我展示一下转换器输出的示波器截图吗?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    电平转换器两侧的 PFA 波形。(1.8V 和3.3V)

    SD-CMD 通道上的毛刺脉冲/未知转换

    原理图:

    问题:在 SD_CMD 引脚上从 FPGA 发出命令(电平为3.3V)后立即观察到20pSec 毛刺脉冲/未知转换、此毛刺脉冲将转换到电平转换器(1.8V)的另一侧、因为信号量电平发生变化、该信号作为 SD 卡响应进入 FPGA、并由于 CRC 失败而停止转换。

    我们没有观察到信号上的任何噪声、也没有电路板上的上拉电阻。

    谢谢、此致、

    Siva Kumar。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    电平转换器两侧的 PFA 波形。(1.8V 和3.3V)

    SD-CMD 通道上的毛刺脉冲/未知转换

    原理图:

    问题:在 SD_CMD 引脚上从 FPGA 发出命令(电平为3.3V)后立即观察到20pSec 毛刺脉冲/未知转换、此毛刺脉冲将转换到电平转换器(1.8V)的另一侧、因为信号量电平发生变化、该信号作为 SD 卡响应进入 FPGA、并由于 CRC 失败而停止转换。

    我们没有观察到信号上的任何噪声、也没有电路板上的上拉电阻。

    谢谢、此致、

    Siva Kumar。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    您的1.8V 信号看起来会变为高电平、导致3.3V 信号变为高电平、但随后1.8V 信号变为低电平、导致3.3V 信号变为低电平、从而产生干扰。 您能否尝试移除输入串联电阻以查看发生了什么情况? 我不确定在1.8V 侧应该有哪些脉冲、哪些脉冲不是?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我移除了串联电阻并尝试了、但运气不好。 仍然看到此问题。 是否有进一步调试的建议。

    此致、

    Siva Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    是否会发生任何总线争用事件? 是否有任何其他东西连接到输出3.3V 侧? TXS 的输出非常弱、这将导致它无法过驱动任何其他信号。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    SD 卡信号直接从电平转换器(3.3V 侧)连接到 SD 卡连接器。 请查看下面的布局和原理图。

    原理图:

    布局:

    除 SD 卡连接器外、没有任何器件连接到电平转换器3.3V 侧(请参阅上文中的结构和布局)。 因此、在3.3V 电平侧不可能发生总线争用。

    感谢您提出的解决此问题的建议。

    此致、
    Siva Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    存在一些外部噪声、导致 TXS 的输出切换为低电平。 是否可能有来自 SD 卡侧的信号过度驱动输出? 您可以换出 TXS 器件吗? 您是否还可以在另一个电路板上测试此相同条件?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    是的、我尝试了另外两个坐标、观察到了相同的行为。

    如前所述、除了 SD 卡连接器外、电平转换器的3.3V 侧没有任何连接。 那么、它怎么可能被污染呢?

    您能否提供解决此问题的建议。

    此致、
    Siva Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    这里的工作频率是多少? TXS0108E 是一款通用电平转换器、专门为 SD 卡应用而构建。 在此期间、Vcca/Vccb 的状态是什么?  

    TXS0206A 支持时钟引脚上频率高达60MHz 的 SD 卡接口。 您可以考虑这一点吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、

    在 CMD 引脚上、SD 卡初始化序列运行频率为~225KHz。

    电压为1.8V@Vcca 和3.3V@Vccb。

    对于 TXS0108E 电平转换器问题、是否有任何解决方案或权变措施来检查现有电路板上的 SD 卡功能。

     

    此致、
    Siva Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    这是相对较低的频率(225Khz)、在 Vcca/Vccb 工作电压电平为1.8和3.3V 的情况下、TXS0108e 器件应支持这一特性。  

    由于3.3V 信号存在干扰、您能否在3.3V CMD 线路上放置一个串联电阻器来查看是否可以抑制它?