主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G74、 SN74AUP1G79、 SN74AUP1G17、 CSD17484F4、 SN74HCS74、 MSP430FR2000
当 MCU 处于低功耗(基本关闭)模式时、我需要保持 MCU 设置的高/低状态(基本上是"位")。 高/低状态将切换 MOSFET、它应长时间保持导通或关断状态。
因此、我想我需要一个像 SN74LVC1G373这样的单个 D 类锁存器。 但是、由于我不熟悉电子产品、我不了解那里的高阻抗状态是什么。
此外、如果我有时钟(而我没有时钟)、我认为我可以使用 D 型触发器。 由于该解决方案必须具有超低功耗、因此 SN74AUP1G74更为可取、因为其 ICC 最高仅为0.9uA、而 SN74LVC1G373的 ICC 为10uA (因此更高10倍)。 是否可以在没有时钟的情况下使用 SN74AUP1G74?
抱歉、如果我问转储问题、但我不熟悉所有这些内容...