This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74ACT11374:θJC Ω 和 θJB Ω 电阻

Guru**** 2388560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/884147/74act11374-jc-and-jb-resistances

器件型号:74ACT11374

您好!

 您能否为74ACT11374DW 提供 θJC Ω 和 θJB Ω 电阻值?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在提交获取 θJC 值和 θJB 值的请求、我应该能够在1-2周内向您提供该请求。 现在、我要将其标记为已解决、以便不复制请求。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    θJC 器件为35.1 °C/W

    θJB μ  W 为35.0°C/W