This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4060:是否可以检查此双频电路是否存在错误或入院情况?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/883844/sn74hc4060-would-it-be-possible-to-check-this-dual-frequency-circuit-for-errors-or-admissions-please

器件型号:SN74HC4060

这是一个双频振荡器电路、产生528Hz 至1NO。 波纹计数器和通过2号生成的第二个40.6Hz 纹波计数器。

可编程晶振的频率设置为:频率为2.16269MHz、频率为528Hz;频率为1.3303808MHz、频率为40.6Hz

具体而言、我担心使用正确的电容值、位置是否正确?

感谢您的善意帮助。

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Christopher、

    在这个视图中、您有一个原理图捕获、您可以用它来补充它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:


    感谢您的回复。


    我的问题是、我只知道如何使用 Multisim、程序没有将纹波计数器作为其组件库的一部分。


    今晚我将手动准备一张草图、如果可以、请回来。


    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    手工绘制也可能是有益的。 您的电容器放置对我而言看起来不错(更接近)。 我只是想确认器件设置正确、以便您尝试实现正确的分频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    我创建了一个简单的电子表格、但我不知道如何附加它、但它在这里是一个图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Christopher、

    完美、这就是我想要看到的。 我看不到您的实施有任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    非常感谢。

    对于该电路所属的较大电路的其他部分、建议添加双电容器接地、并且不知道我是否也应该在该部分中这样做?

    我再次表示衷心感谢。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Christopher、

    每个 IC 一个.1uF 电容器应该可以正常工作、我认为无需再使用另一个电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    再次感谢您的参与。

    Christopher