This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV74A:请告知我们如何计算电容器值。

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/883656/sn74lv74a-please-advise-us-how-to-calculate-capacitor-value

器件型号:SN74LV74A

您好!

他希望在/Q 引脚和/CLR 引脚之间添加电容器以降低噪声。

在正常情况下、/CLR 引脚为高电平、/Q 引脚为低电平。 但是、如果状态为非法、则两个引脚都相反、并且必须选择不超过最大电流(12mA)的电容值。

请告诉他如何计算电容器值。

  

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    它们在/Q 到/CLR 之间添加电容器是否有具体原因?

    如果客户只是试图消除/Q 输出上的噪声、我建议将/Q 连接到 GND 而不是/CLR。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Crosby–San、

    >>他们是不是有具体原因将电容器从/Q 添加到/CLR?
    >>如果客户只是试图消除/Q 输出上的噪声,我建议将/Q 连接到 GND 而不是/CLR。

    他明白、电容器与 GND 连接是好的。

    在他制作电路板后、他发现问题是由于/CLR 线路上的噪声造成的。  但只有/Q 焊盘可用、(无 GND 焊盘)。 这就是为什么他要问的原因。
    请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    在\CLR 和\Q 之间放置一个电容器只会使问题变得更糟。 我强烈建议更改电路板设计、以包含电容器的焊盘。  

    如果根本无法做到这一点、请您提供电路板的屏幕截图、以便我了解是否有更好的选择。