This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17QDCKRQ1 -具有更高的输出电流

Guru**** 2526790 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A-Q1, TPL7407LA, SN74BCT25244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/884190/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17qdckrq1---with-higher-output-current

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件:SN74LVC541A-Q1TPL7407LASN74BCT25244

交叉至 PN:SN74LVC1G17QDCKRQ1

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g17-q1.pdf

 

我们正在寻找输出电流能力大于100mA 的器件。 上面列出的器件的最大输出电流为50mA。 我们的应用超过了该规格。 此部件在3.3V 电源轨上运行。

 

理想情况下、我们可以找到引脚对引脚兼容的器件、但如果您发现稍有不同、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、当超出建议的工作条件时、不再保证电气特性、因此50mA 电流不太可能用于您的电路。

    没有100mA 的 P2P 器件。 您必须组合较大器件(例如 SN74LVC541A-Q1)的多个输出、或使用 TPL7407LA (具有开漏输出)等驱动器、或从分立式 MOSFET 构建缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samira、

    请告诉我们、哪些应用需要大于100mA 的驱动能力。 LVC 是我们的高输出驱动强度器件、如 Clemens 所述、没有单栅极器件可提供大于100mA 的电流。 您可以考虑使用提供 IOL 188mA/IOH 80mA 的 sn74BCT25244器件。  

    否则,将输出与 LVC2G17*2组合在一起可以增加驱动。