This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G00:无电源时的输出

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/884074/sn74aup1g00-output-under-no-supply

器件型号:SN74AUP1G00

您好!

我使用降压转换器的3.3V 电源为与非门供电。 请问、如果降压或浮动输入为零输入电压、那么在这种情况下、与非门的输出是多少? 它是连接到某个上拉电阻还是连接到某个下拉电阻器? 或悬空?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    该器件具有 Ioff、可在电源为0V 时禁用输出(使其变为高阻态)。但是、如果电源引脚仅保持悬空、则无法保证这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提示。 但是、如果我在电源悬空时上拉输出会怎么样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCC 恰好仍然具有一定的电压、则流经电阻器的电流可能会继续为器件供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。