This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32-Q1:电源断开时的输出

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/884073/sn74lvc1g32-q1-output-in-case-of-disconnected-supply

器件型号:SN74LVC1G32-Q1

您好!

我使用降压转换器的3.3V 电源为 OR-Gate 供电。 请问、如果降压的零输入电压或降压的浮动输入、在这种情况下、OR-Gate 的输出是什么? 它是连接到某个上拉电阻还是连接到某个下拉电阻器? 或悬空?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    如果 SN74LVC1G32-Q1的电源具有0V 输入或浮动输入、则输入和输出将进入高阻抗状态。 您可以在 本常见问题解答中阅读有关此高阻抗状态(称为局部断电)的更多信息。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢