This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC154:有关测试电路的问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/884114/cd74hc154-question-about-the-test-circuit

器件型号:CD74HC154

大家好、

我的客户希望使用 CD74HC154器件、他们希望测试以下波形(tr、TF、tPHL...)、您能不能帮助提供测试电路、包括电源、负载条件等 非常感谢!  

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源在开关规格表中指定。

    Harris 似乎没有将实际测试电路放在其数据表中、而是查看 TI 的 SN74HC 测试电路、他们可能省略了它、因为它实际上只是表中已经提到的电容:

    (我在任何地方都找不到注释 A、但它可能表明 CL 包含任何寄生电容。)