This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:部分断电、以及加电期间的高阻态

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/883950/sn74lvc125a-partial-power-down-and-hiz-during-power-up

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件: SN74LVT125

大家好、团队、

我正在寻找一种良好的三态解决方案、该解决方案具有部分断电和加电期间的 HIZ 特性。
我考虑 SN74LVT125或 SN74LVC125A。
我可以在 SN74LVT125中找到两者的配置、但在数据表中无法在 SN74LVC125A 中找到局部断电。
是否正确理解 SN74LVC125A 不支持局部断电功能?

提前感谢。
S.Sawamoto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinya、

    你是对的。 SN74LVC125A 没有部分断电、而 SN74LVT125确实断电。

    谢谢!

    乍得克罗斯比