This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:5V 逻辑上的输入保护/使用

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/884046/sn74axc8t245-input-protection-use-on-5v-logic

器件型号:SN74AXC8T245

我正在从事一项逻辑分析仪设计   、其中在输入端使用 SN74AXC8T245将采样逻辑从其运行的任何电压转换为分析仪处理的3.3V 逻辑电平。   SN74AXC8T245 设置为传递 A 至 B、VccB 为3.3V。  我对其进行了设置、以便 VccA 可由0.65V 至3.6V 范围内的板载100mA 可调电源供电、从而处理该范围内的逻辑电平(或 VccA 可由外部电路供电-可通过开关选择)。

我想为 SN74AXC8T245 的 A 侧输入提供一些保护、并包含一个串联电阻、考虑到输入电流较低、我认为该电阻可能是10k 或更高。  如下图所示、我可以添加3.6V 齐纳二极管、但 SN74AXC8T245是否 具有内置钳位二极管?

我被要求使输入能够使用5V 逻辑轨电平输入运行; 显然、VccA 最大值为3.6V、但我认为只要 SN74AXC8T245的输入 不会与上一段相比较、它仍会转换来自5V 逻辑信号的0和1。

如果您对前端组件和价值观有任何想法或建议、我们将不胜感激。

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ted、

    该器件在 Vcc 的输入端不会有钳位二极管、因此需要使用齐纳二极管来防止输入电压完全达到5V (您的理解是、这可能会导致损坏)。 我认为您在解决任何可能的问题方面做得很好。