我正在从事一项逻辑分析仪设计 、其中在输入端使用 SN74AXC8T245将采样逻辑从其运行的任何电压转换为分析仪处理的3.3V 逻辑电平。 SN74AXC8T245 设置为传递 A 至 B、VccB 为3.3V。 我对其进行了设置、以便 VccA 可由0.65V 至3.6V 范围内的板载100mA 可调电源供电、从而处理该范围内的逻辑电平(或 VccA 可由外部电路供电-可通过开关选择)。
我想为 SN74AXC8T245 的 A 侧输入提供一些保护、并包含一个串联电阻、考虑到输入电流较低、我认为该电阻可能是10k 或更高。 如下图所示、我可以添加3.6V 齐纳二极管、但 SN74AXC8T245是否 具有内置钳位二极管?
我被要求使输入能够使用5V 逻辑轨电平输入运行; 显然、VccA 最大值为3.6V、但我认为只要 SN74AXC8T245的输入 不会与上一段相比较、它仍会转换来自5V 逻辑信号的0和1。
如果您对前端组件和价值观有任何想法或建议、我们将不胜感激。