This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:低电平相对较高

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/883689/txs0102-low-levels-are-relatively-high

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TCA9800

团队、

我的客户使用 TXS0102将1.8V I2C 信号转换为3.3V I2C 信号(I2C_SCL、I2C_SDA)。
I2C 主设备是 FPGA。 有3个从器件连接到 TXS0102。

是低电平  

  • 0.5V、具有外部2.2k Ω 上拉电阻
  • 0.4V、无外部上拉

TXS0102的(相对较高)低电平是否正常?

我在数据表中看到一条注释、即该器件用于点对点拓扑。
3个从器件是否可以导致此行为?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关。 输出引脚上的电压是输入引脚上的电压加上开关上的压降、其典型电阻约为25 Ω。

    测量 TXS 两个引脚上的电压、以检查 TXS 本身是否会产生高电压。 我怀疑 FPGA 和/或从器件没有非常强大的输出驱动器。

    如果您需要更低的电压、请使用 TCA9800等 I²C μ A 缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens、这是一个有用的反馈!