This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:连续工作20小时后出现问题

Guru**** 2389300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVC541A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882895/sn74lvc541a-problem-happens-after-20-hours-of-continuous-work

器件型号:SN74LVC541A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A

尊敬的同事:

我们的客户输入了一个钟形波形、然后输出方波。

但在连续工作20小时后、输出变为钟形波形。

然后关闭 电源、半小时后、再次打开、恢复波形。

那么、您对此问题有什么建议吗?

波形错误:

右侧波形:

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钟形的长度(时间)是多少?

    SN74LVC125A 数据表提到了8ns/V 的输入转换上升或下降速率限制;我不知道 SN74LVC541A 数据表为什么保持沉默。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    根据 Clemens 的请求、我们能否获得有关输入波形时序(上升时间/下降时间/钟形长度/钟形之间的时间长度)的更多信息?

    了解电源电压也很有帮助、因为这会影响输入和输出之间的传播延迟。

    谢谢!

    乍得