This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:类似的器件建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774-Q1, SN74LVC125A, SN74CBTLV3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/883328/sn74axc4t774-q1-similar-part-recommendation

器件型号:SN74AXC4T774-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC125ASN74CBTLV3253

大家好、

除了四个独立的输出使能端(四位各一个)之外、我们是否有与 SN74AXC4T774-Q1类似的 IC?  实际上、我正在寻找具有 OE 的4:1多路复用器、但我发现的所有器件都是模拟开关。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行、

    您可以考虑使用 SN74LVC125A、该器件具有4个 OE (4位);但它不具有电平转换功能。

    您还可以查看适用于4:1多路复用器的数字开关选择指南。 SN74CBTLV3253是一个选项。