This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:在<= 3.6V 操作时出现任何错误

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/883120/sn74lvc1t45-anything-wrong-at-3-6v-oparation

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

您好!

 

以下 E2E 主题指出:“如果您正在考虑使用<=3.6V 的电压,请考虑切换到新发布的 SN74AXC1T45器件。”

如果在<=3.6V 的电压下使用 SN74LVC1T45、会出什么问题?  

 

http://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/882348/3263832#3263832

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上没有什么问题、但 AXC 系列器件在较低电压下具有更好的电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuhiko、

    除了 Clemens 所说的内容、我相信 Shreyas 说过、如果您使用的电源电压低于或等于3.6V、那么您可以考虑使用 AXC 系列。 由于 LVC 可以上升到5V、并且您没有提供电源值、因此他不得不这样说。 这两种设备都能正常工作、我希望这能消除混乱。