This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:高电平输出电压与电流间的关系图

Guru**** 2812285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/883195/txs0101-graph-of-high-level-output-voltage-vs-current

器件型号:TXS0101

您好!

我们可以找到"低电平输出电压(VOL (Bx))与低电平电流(IOL (Bx))"的数据表。 "高电平输出电压与电流间的关系"如何? 请告诉我。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOL/IOL 图实际上只显示开关的电阻(输出电压是输入电压加上开关上的压降)。

    kΩ 高电压、kΩ 关断、输出电压由上拉电阻器(标称值为10k Ω、在 PVT 上介于6.5kΩ Ω 和15k Ω 之间)确定、即 VOH = VCC−RPU×IOH