This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:有关处理5V 输入的输入结构的问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/883132/sn74lvc1g08-question-about-the-input-structure-to-handle-5v-input

器件型号:SN74LVC1G08

大家好、

我的客户使用 的是 VCC=3.3V 电源的 SN74LVC1G08。 输入信号为0V/5V 电平。 根据我们的数据表、  当 VCC=3.3V 时、SN74LVC1G08可以处理5V 输入。 因此、我的客户对此用例有以下问题。 谢谢。

1.您能不能帮助提供 SN74LVC1G08输入级的内部结构、以展示它在 VCC=3.3V 时如何处理5V 输入? 客户希望了解 有关内部结构的更多详细信息、而我们的数据表中没有这些详细信息。

2.在输入引脚和 VCC 电源之间是否有一个内部钳位二极管,以便在输入=5V 和 VCC=3.3V 的用例下保护器件? 如果是、我们是否需要在输入引脚上添加限流电阻器来限制输入电流?

3.当 VCC=3.3V 时,5V 输入用例的功耗是否高于3.3V 输入用例?

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输入具有过压容限、因为它们没有连接到 VCC 的钳位二极管。 (正脉冲的 ESD 保护与齐纳二极管等效。)

    对于任何有效输入电压、都不会有电流流动(泄漏电流除外、通常小于100pA)。