This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:我们是否有用于施密特触发器的使能控制引脚(三态输出)?

Guru**** 2922430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC1G17, SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/883096/sn74lvc1g17-do-we-have-enable-control-pin-3-state-output-for-the-schmitt-trigger

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他部件:SN74LVC1G125SN74LVC1G99

大家好、团队成员

客户需要具有使能引脚的施密特触发器(三态输出)、但我们似乎没有此类器件、您能不能帮助检查并给出一些意见?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G99具有施密特触发输入和三态输出。 或者、组合使用 SN74LVC1G17和 SN74LVC1G125。