This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据表问题

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882654/datasheet-questions

器件型号:TXB0302

您好!

我的一位客户对 txb0302的数据表有疑问。 您可以帮助评论以下项目吗?

    • 此器件可驱动的最大 IOL 是多少?
      • 在这种情况下、VOL 是什么(我见数据表显示、对于20uA 的 IOL 为0.2V)
    • 它可以驱动的最大负载电容是多少?

谢谢、

Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 输出驱动器前面的1k Ω 电阻器、输出非常弱。 (这是允许其他器件覆盖电压电平所必需的。) VOL 的 µA 条件中显示了有意义的最大 IOL;它实际上是20 μ A。 如果您尝试消耗更多电流、电阻器上的压降(例如1mA 时为1V)将使输出无用、并可能触发输出进入相反的方向。

    数据表显示:

    TXB0302旨在驱动高达50pF 的容性负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明!

    Nitish、

    如果您可以告诉我们应用程序和相关信息(数据速率、加载、接口等)、我们可以建议更好的器件来适应系统。